结果:找到"舵机 无人机 舵机云台 航模 伺服舵机",相关内容1000条
- 舵机是什么?舵机内部结构解析
- 什么是舵机呢?首先,“舵机”这个名号其实是一个俗称,是那些玩航模、船模的人起的名字,因为这种电机常被用于舵面控制。舵机其实就是一个简单的伺服电机系统,也是最常见的伺服电机系统。舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于需要角度不断变化并可以保持的控制系统,由外壳(上,中,下壳)、控制电路、电机、齿轮组、位置传感器以及轴承组成。舵机是一个闭环控制系统。控制电路板接收来自信号线的控制信号,控制电机转动,电机带动一系列齿轮组,减速后传动至输出舵盘。舵机的输出轴与位置反馈电位器(或磁编码器等)相连,舵盘转动的同时带动位置反馈电位计,电位计将输出一个电压信号到控制电路板进行反馈,然后控制电路板根据所在...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 无人机 机器人 德晟集团 发帖人:DSpower 发帖时间:2024-06-14 14:45:00
- PWM信号控制舵机原理
- 现在常用的舵机控制信号主要有PWM信号和串口总线信号两种:其中PWM信号控制比较简单,但是功能只有一个即控制舵机转动;串口总线信号控制则比较复杂,需要控制器有串口输出功能,但是能实现较多的功能,除了可以控制舵机转动外还可以获取舵机的各种信息以及对舵机进行各种设置,具体需要配合相应的协议文件使用。以下描述怎么使用PWM信号控制舵机:PWM信号:一种周期固定脉宽(高电平宽度)可变的连续电平信号。PWM信号产生方式有两种:第一种:由MCU的普通GPIO口输出,分辨率较低,程序比较复杂,需要使用到定时器;第二种:由MCU的硬件PWM输出,分辨率较高,可以达到1us或更小,程序比较简单,须要MCU具备...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 PWM 舵机控制 发帖人:DSpower 发帖时间:2024-02-21 11:30:00
- 为什么你的电动兽耳经常卡顿?原来是这个地方出了问题....
- “cosplay”这个词相信大家都不陌生,,随着动漫行业在国内的兴起,越来越多人开始关注了动漫这个事物,随之而来的是动漫衍生行业的迅猛发展。其中最热门的活动之一就是角色扮演活动了,也就是我们俗称的cosplay。而电动兽耳就是其中占比非常高的道具。.来源网图,侵删然而,很多人在使用电动兽耳时都遇到了一个问题,那就是耳朵经常卡顿,无法顺利地摇晃。这不仅影响了cosplay的效果,也让很多人感到困扰。那么,为什么仿真兽耳经常卡顿呢?首先,我们来看一下兽耳的组成结构可以看出,整个电动兽耳大概分为耳朵、发箍、舵机、电池包、主控系统5个部分。目前市面上常见的电动兽耳有两种,一种是使用陀螺仪的感应式兽耳...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 舵机接线 舵机控制 兽耳发箍 发帖人:DSpower 发帖时间:2024-01-02 14:22:00
- 舵机常见的故障原因分析以及解决方法
- 首先,在我们分析故障原因之前,有几点注意事项需要注意:l不能盲目拆机,应先弄清楚故障是舵机外部还是内部,以免浪费时间和扩大故障l舵机的元器件不能盲目拆卸,拆卸时不能太过用力,以免损坏原件和造成新的故障l不能随便调整,调整时应做好记录,调整对故障无作用应放回原位l拆卸的时候要做好记录,不能丢失和混淆各种部件,弄错元器件以及导线的安装位置和方向l避免焊锡或残渣造成短路;带电操作的时候,应做好防护和绝缘,避免造成短路分析方法通过观察可能直接找出故障点,有些故障可直接排除,如焊接、装配故障。但需要指出的是,许多故障仅为表面现象,表面现象下面可能隐藏着更深层的原因,必须根据故障现象,对相应电路的相应电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 修理 故障 微型伺服器 伺服电机 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-12-01 11:05:00
- 舵机在弹簧刀无人机中的妙用
- 俄乌冲突爆发后,美国等西方国家已经向乌克兰提供了多种武器。美国五角大楼当地时间9月20日发布的相关报告显示,美方将向乌克兰提供“弹簧刀”600型无人驾驶飞行器。对此,俄罗斯方面已经多次指责美国是在“火上浇油”,从而使俄乌冲突持续下去。那么,弹簧刀究竟是一款怎样的无人机?弹簧刀:一种小型化、低成本、精确制导的巡弋式空中攻击装备。由电池、电动马达和双叶片螺旋桨构成,噪声小,热信号低,难以被探测和识别,该系统能飞行、跟踪、参与“非线性瞄准”,具有精确打击效果。发射前,其螺旋桨亦处于折叠状态,各个翼面在折叠状态下与机身浑然一体,不多占用空间,有效缩小了发射筒的尺寸。发射后,主控计算机控制机身上的旋转...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 军工 无人机 舵面控制 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-27 11:46:00
- 舵机在无人机领域的关键作用
- 随着无人机技术的不断发展,这种微型飞行器已经渗透到我们生活的各个领域,而舵机作为一种重要的航空组件,在无人机上的应用也日益广泛,本文将探讨舵机在无人机安全飞行中的关键作用,并介绍其技术原理和应用场景什么是舵机舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于需要角度不断变化并可以保持的控制系统,实际就是一个简单的伺服电机系统。在同样的扭矩输出下,舵机体积更小,重量轻,能够减少无人机的自重,在一定程度上提高无人机续航和飞行高度。目前市面上的中小型无人机在舵机选择上大多使用PWM舵机,兼容性好,爆发力强,需要用舵机控制的动作也较为简单。但大型无人机或者需要实现复杂动作的无人机则会选择总线舵机(采用串行通...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 舵机 无人机 舵机云台 航模 伺服舵机 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-20 10:49:00
- 舵机在充电枪中的应用:让充电更便捷!
- 随着新能源汽车的快速发展,充电设施成为了城市的基础设施。充电设施包括为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施,而充电枪便是其重要的组成部分。目前市场上常见的充电枪大多使用强力按压锁扣方式的充电锁止功能,使得每次插拔充电枪繁琐费力,且无法实现小电流自动解锁,需要拨枪时无法迅速拔出。针对这个问题,挪威的一家公司设计出了一种全新的解决方案,巧妙地使用了“舵机”来作为锁止结构,而不是主流的电磁锁。什么是舵机?舵机,一种常见于无人机、机器人等设备的微型伺服系统,可以实现角度动作及状态反馈。在这里被巧妙运用到充电枪的设计当中。通过使用舵机控制锁舌,在收到PWM信号反馈后,自动锁止,从而在保持自锁功能的同时...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 舵机 充电枪 新能源汽车 自锁 伺服舵机 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-11 15:52:00
- 舵机对比伺服电机,步进电机有哪些应用优势?
- 在讲这个问题之前,先简单介绍一下舵机、伺服电机、步进电机是什么以及它们优缺点。伺服电机是一个电机系统,它包含电机、传感器和控制器。直流无刷电机可以是伺服电机里面的一部分,交流电机也可以是,但他们并不是伺服电机。仅仅一台电机都不能算是伺服电机,因为他们并不具备伺服电机的功能。因此常常体积较大,主要用于比较精准的位置、速度或力矩输出。伺服电机结构图步进电机英文是stepper/step/steppingmotor。主要是依靠定子线圈序列通电,顺次在不同的角度形成磁场,推拉定子旋转。步进电机的好处是,你可以省掉用于测量电机转角的传感器。因此在结构上和价格上有一定的优势。而且它的位置和速度控制相对简...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 伺服电机 步进电机 微型伺服器 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-10 14:45:00
- 什么是舵机?舵机的种类有哪些?目前舵机的主要使用场景
- 什么是舵机呢?首先,“舵机”这个名号其实是一个俗称,是那些玩航模、船模的人起的名字,因为这种电机常被用于舵面控制。舵机其实就是一个低端一点的伺服电机系统,也是最常见的伺服电机系统。舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于需要角度不断变化并可以保持的控制系统,由下壳、控制电路、电机、中壳、齿轮组、轴承以及上壳组成。舵机是一个闭环控制系统。控制电路板接收来自信号线的控制信号,控制电机转动,电机带动一系列齿轮组,减速后传动至输出舵盘。舵机的输出轴与位置反馈电位计相连,舵盘转动的同时带动位置反馈电位计,电位计将输出一个电压信号到控制电路板进行反馈,然后控制电路板根据所在位置决定电机转动的方向和速度...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 微型伺服器 伺服电机 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-08 14:27:00
- arduino并行控制多个舵机程序
- 用扫描的思想,依次对多个舵机进行控制,当速度足够快就可以认为是同时控制的!下面是一些程序,可供参考#include<Servo.h>Servoservo1;//建立Servo实例Servoservo2;constintservo1Pin=8;//servo1接Pin8constintservo2Pin=9;//servo2接Pin9constintevery1=15;constintevery2=15;intservo1Target=0;intservo2Target=0;intservo1Dir=10;intservo2Dir=1;intposOfServo1=90;intpo...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 舵机 arduino 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 14:56:00
返回